2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Sovrascrivi valori di scena durante il download

Master/Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Impostazioni scena

 
Impostazioni scene

Sovrascrivi valori di scena nell’attuatore durante il download

Attivata

Disattivato

Se è stato abilitato il parametro “Sovrascrivi valori di scena nell’attuatore durante il download”, i valori di scena salvati nel dispositivo vengono sovrascritti con i valori predefiniti durante il download.

Se non si desidera sovrascrivere i valori nel dispositivo durante il download, è necessario disabilitare il parametro. In questo caso i valori di scena parametrizzati vengono scritti nella memoria del dispositivo solo durante il primo download.

Se si esegue il download di un’applicazione, i valori di scena nella memoria del dispositivo vengono mantenuti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?