2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Attivazione delle funzioni centrali

La funzione centrale consente di commutare simultaneamente più canali di commutazione delle uscite con un telegramma attraverso l’oggetto di commutazione Centrale.

Questa funzionalità è utilizzabile se ad esempio si desidera spegnere tutte le lampade premendo un tasto quando si esce di casa, oppure accendere tutte le lampade premendo un tasto durante la pulizia della casa o in caso di allarme.


Controllo decentralizzato senza funzione centrale:


Controllo centralizzato con funzione centrale:

Per gli oscuranti e le tapparelle è disponibile un oggetto centrale separato con un oggetto centrale corrispondente.


Per poter utilizzare la funzione centrale per i singoli canali di commutazione/oscuranti/tapparelle, occorre prima abilitare la funzione generale nella scheda Impostazioni generali.

Impostazioni generali

Funzioni centrali

Disattivato

   

Attivate

   

Attivato/ritardato

Dopo l’abilitazione vengono visualizzati gli oggetti di gruppo e tutte le uscite sono abilitate per la funzione centrale.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?