2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Panoramica delle funzioni dell’applicazione

Impostazioni generali

Funzioni centrali

Disattivate

Attivate

Attivate/ritardate

Selezione delle estensioni SpaceLogic KNX 1 e 2

Commutazione/oscuranti MTN6805-0008

Selezione delle funzioni canale master/estensioni per ogni uscita

Disattivate

Commutatore

Tapparella

Oscurante


Impostazioni estese

Risp Energia

I LED sul dispositivo possono essere impostati in standby dopo (0...255, unità = 1 min, 0 = sempre acceso)

Sicurezza del dispositivo

Disattivate

Con valore oggetto “1”

Con valore oggetto “0”

Stato del dispositivo

Invio ciclico segnale live

Abilita uscite per indicazione di guasto

Contatore cicli di commutazione

Contatore cicli di commutazione master/estensione 1/2 (disattivato/attivato)

Impostazioni generali per scena

Denominazione delle scene

Abilita apprendimento delle scene

Abilita il campo di testo per la descrizione delle scene

Ritardo per le funzioni centrali (solo se la funzione centrale è abilitata con ritardo)

Ritardo delle funzioni centrali tutti i canali

Tempo tra le funzioni centrali per ogni canale

Impostazioni generali per feedback

Ritardo della comunicazione di stato per tutti i canali

Tempo tra risposta di stato per canale

Ritardo di invio

Ritardo di invio dopo ripristino della tensione bus

Impostazioni di funzionamento manuale

L’attivazione del funzionamento manuale sul dispositivo è/non è consentita

Abilita il pulsante per il comando manuale tramite oggetto

Sospendi funzionamento manuale automaticamente

Invia stato del comando manuale tramite oggetto

Impostazioni generali per commutazione

Comunicazione di stato ricevuta

Priorità delle funzioni

Impostazioni generali per tapparella e oscurante

Funzioni allarme meteo

Priorità delle funzioni

Calibrazione

Codice PIN per aggiornamento firmware tramite USB

Inserisci un codice PIN per l’aggiornamento del firmware.

Informazioni dispositivo

Master del firmware

Estensione del firmware 1/2

Uptime Master (giorni/ore/min/sec)


Impostazioni rapide per commutazione

Nome del canale

Modalità di commutazione

Commutazione/Lampeggio

Modalità contatto

Normalmente aperto/chiuso

Contatore delle ore di funzionamento

Disattivato/Attivato

Scene

Disattivato/Attivato

Funzione centrale

Disattivato/Attivato

Comunicazione di stato

Comportamento normale/Invertito

Impostazioni estese per commutazione


Impostazioni estese per commutazione

Impostazioni di scena (se la funzione Scene nelle Impostazioni rapide è abilitata)

Numero richiesto di scene

Sovrascrivi valori di scena nell’attuatore durante il download

Ritardo per l’elaborazione della scena

Scena n.

  • Disattivato/Attivato

  • Descrizione della scena

  • Indirizzo scena

  • Stato di azionamento scena

Impostazioni di tempo

Durata della temporizzazione

Tempo ritardo attivazione

Tempo ritardo disattivazione

Impostazioni di logica, blocco e priorità

Forzatura

Funzione logica

Impostazioni di sicurezza e allarme

Funzione di sicurezza (se la sicurezza del dispositivo nelle impostazioni estese è abilitata)

Funzione di allarme

Comportamento alla caduta di tensione bus e download


Impostazioni rapide per oscurante/tapparella

Nome del canale

 

Controllo oscurante/tapparella

Utilizzare lo stesso tempo per salita e discesa

Tempo salita/discesa (uguale o diverso)

Tempo di pausa prima del ripristino

Controllo lamelle

Tempo di rotazione lamelle

Passi da eseguire durante la rotazione delle lamelle

Movimento dell’oscurante esistente

Posizione lamelle dopo movimento in %

Blocco del modo manuale

Disattivato/Attivato

Scene

Disattivato/Attivato

Funzione centrale

Disattivato/Attivato

Stato dell’altezza

Disattivato/Attivato

Stato della lamella

Disattivato/Attivato

Stato del movimento

Disattivato/Attivato

Impostazioni estese per oscurante/tapparella

 


Impostazioni estese per oscurante/tapparella

Impostazioni di scena (se la funzione Scene nelle Impostazioni rapide è abilitata)

Numero richiesto di scene

Sovrascrivi valori di scena nell’attuatore durante il download

Ritardo per l’elaborazione della scena

Scena n.

  • Disattivato/Attivato

  • Descrizione della scena n.

  • Indirizzo della scena n.

  • Stato di azionamento scena n.

Impostazioni estese del tempo di corsa

Tempo di inattività fino a movimento in salita

Ritardo avvio

Ritardo di decelerazione

Tempo di avviamento aggiuntivo quando si apre la lamella in salita/discesa

Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Modalità automatica

Funzione blocco

Limiti della corsa di movimentazione

Calibrazione

Impostazioni di sicurezza e allarme

Funzione di sicurezza (se la sicurezza del dispositivo nelle impostazioni estese è abilitata)

Funzione di allarme

Allarme meteo (se l’allarme meteo è attivato nelle Impostazioni estese)

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?