2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Reazione del relè dopo ripristino della tensione bus

In caso di ripristino della tensione del bus, il relè può assumere uno stato parametrizzato.


Impostazioni possibili:

  • Stop: l’azionamento si arresta immediatamente.

  • Salita: l’azionamento si sposta nella posizione finale superiore.

  • Discesa: l’azionamento si sposta nella posizione finale inferiore.

  • Vai in posizione: l’azionamento si sposta nella posizione definita per l’altezza e le lamelle (solo per oscuranti).

  • Come prima della caduta di tensione del bus: Con il parametro “Come prima della caduta di tensione del bus”, il relè assume lo stato che era memorizzato nel dispositivo al momento della caduta di tensione del bus. Eventuali comandi di commutazione manuale successivi vengono sovrascritti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?