2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Funzione di allarme

Funzione di allarme

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Funzione di allarme

-Impostazioni di sicurezza e allarme

Funzione di allarme

Disattivato

Attivato

Allarme

Con valore oggetto “1”

Con valore oggetto “0”

Reazione all’avvio dell’allarme

Nessuna reazione

Stop

Su

Giù

Vai in posizione

   

Posizione altezza a inizio allarme in %

0 (0-100)

   

Reazione al termine dell’allarme

Nessuna reazione

Su

Giù

Vai a posizione pre allarme

Accetta posizione automatica corrente

   

Reazione dopo ripristino della tensione bus

Disattivato

Attivato

Come prima della caduta di tensione del bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?