2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Valori degli oggetti per l’allarme

La funzione di allarme viene attivata se l’oggetto di allarme riceve un telegramma con il valore dell’oggetto definito tramite il parametro Allarme. La reazione è definita dal parametro Reazione all’avvio dell’allarme.

Se l’oggetto di allarme riceve un telegramma con il valore dell’oggetto opposto a quello per l’attivazione, la funzione di allarme viene annullata e il relè di uscita assume lo stato definito nel parametro Reazione al termine dell’allarme.

Con valore oggetto “1”:
il valore dell’oggetto “1” attiva la funzione di allarme. Se viene ricevuto il valore “0”, la funzione di allarme viene nuovamente disattivata.


Con valore oggetto “0”:
il valore dell’oggetto “0” attiva la funzione di allarme. Un telegramma con il valore dell’oggetto “1” disattiva di nuovo la funzione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?