2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

Questa funzione può essere abilitata singolarmente per ogni canale di commutazione. Il comportamento dell’uscita di commutazione in caso di caduta / ripristino della tensione del bus e di download di un’applicazione è definito.

Master/Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

-Impostazioni di sicurezza e allarme

Comportamento alla caduta di tensione bus e download

Disattivato

Attivato

 

Stato relè alla caduta di tensione bus

Nessuna reazione

Premuto

Rilasciato

   

Stato relè al ripristino tensione bus

Come prima della caduta di tensione del bus

Premuto

Rilasciato

   

Stato relè al termine del download

Come prima del download

Premuto

Rilasciato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?