2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Abilita funzione centrale per ogni azionamento

Qui è possibile abilitare o disabilitare la funzione centrale per ogni azionamento.

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscuranti/tapparella

Impostazioni rapide per oscuranti/tapparella

Impostazioni scene

Funzione centrale

Attivata

Disattivato

Le impostazioni generali e le spiegazioni della funzione centrale sono riportate nel capitolo Impostazioni generali (Attivazione delle funzioni centrali).

Con la funzione centrale è possibile aprire o chiudere simultaneamente più canali degli oscuranti con un telegramma tramite l’oggetto Centrale - Sposta oscuranti su/giù.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?