2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Movimento di riferimento con limitazione della corsa di movimentazione

AVVISO
Gli oscuranti/tapparelle possono danneggiarsi.
  • Gli oscuranti/tapparelle potrebbero superare i limiti della corsa di movimentazione e spostarsi all’interno di finestre aperte. Per questo motivo occorre valutare dove deve essere eseguito il movimento di riferimento (Calibrazione).
  • Dopo un download o un ripristino della tensione del bus viene eseguito un movimento di riferimento dopo l’inizializzazione, anche se la funzione Movimento di riferimento generale è disabilitata. Gli oscuranti/tapparelle potrebbero superare i limiti della corsa di movimentazione e spostarsi all’interno di finestre aperte. (Calibrazione)
  • Dopo un download o un ripristino della tensione del bus, la limitazione della corsa di movimentazione può essere disabilitata perché non è stato ricevuto il telegramma di attivazione.
  • Per questo motivo occorre valutare dove deve essere eseguito il movimento di riferimento: Il movimento di riferimento dopo l’inizializzazione viene generalmente eseguito verso la posizione finale superiore. Un movimento di riferimento verso la posizione finale inferiore viene eseguito solo se il parametro Posizione di riferimento è impostato su inferiore.
  • Anche le funzioni con priorità più elevata, come la funzione di sicurezza o la funzione di allarme, possono controllare se gli oscuranti/tapparelle superano la limitazione della corsa di movimentazione.

Limiti della corsa di movimentazione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?