2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Posizione dopo calibrazione tramite oggetto

La posizione in altezza dopo il movimento di riferimento può essere definita mediante il parametro “Posizione dopo calibrazione tramite oggetto”. Se occorre effettuare un movimento verso una “nuova posizione”, impostare l’altezza, e nel caso degli oscuranti anche l’angolo di apertura delle lamelle, nell’intervallo di movimento tra 0% e 100%.

Se il canale riceve un comando di posizionamento assoluto durante il movimento di riferimento, al termine del movimento di riferimento imposta la posizione desiderata. In questo caso, le impostazioni nel parametro “Posizione dopo movimento di riferimento tramite oggetto” non hanno alcun effetto. Tutti gli altri comandi di controllo interrompono la funzione di calibrazione. L’azionamento reagisce ai comandi di controllo ricevuti.

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Calibrazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Posizione dopo calibrazione tramite oggetto

Posizione pre movimento di riferimento

Resta in posizione di riferimento

Nuova posizione

   

Posizione altezza dopo calibrazione in %

0 (0-100)

   

Posizione lamelle dopo calibrazione in %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?