2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Ritardo per l’elaborazione della scena

Per evitare correnti di accensione elevate quando si passa a una scena complessa, è possibile impostare un ritardo per ogni canale di uscita. (specialmente in presenza di molti motori)

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscuranti/tapparella

Impostazioni scena

 
Impostazioni scene

Ritardo per l’elaborazione della scena (0...255, unità = 100 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?