2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Commutazione della funzione di sicurezza

La funzione di sicurezza generale viene attivata nella scheda Impostazioni estese con il parametro Sicurezza del dispositivo, che consente di configurare le impostazioni generali.

Sicurezza del dispositivo


Qui è possibile parametrizzare l’effetto della funzione di sicurezza per ogni canale. La funzione di sicurezza può essere abilitata singolarmente per ogni canale di commutazione.

Master/Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Funzione di sicurezza

 
-Impostazioni di sicurezza e allarme

Funzione di sicurezza

Disattivato

Attivato

 

Reazione all’avvio della sicurezza

Nessuna reazione

Premuto

Rilasciato

Lampeggio (ciclo 5 s)

   

Reazione al termine della sicurezza

Nessuna reazione

Premuto

Rilasciato

Segue valore attuale

   

Sicurezza del dispositivo
(Controllo del tempo di ciclo per l’oggetto di sicurezza" > 0)

 
   

Reazione al superamento del tempo di ciclo

Nessuna reazione

Premuto

Rilasciato

Lampeggio (ciclo 5 s)

La funzione di sicurezza viene attivata se l’oggetto di sicurezza riceve un telegramma con il valore dell’oggetto definito tramite il parametro Sicurezza del dispositivo (Sicurezza del dispositivo). La reazione è definita dal parametro Reazione all’avvio della sicurezza.

Se l’oggetto di sicurezza riceve un telegramma con il valore dell’oggetto opposto a quello per l’attivazione, la funzione di sicurezza viene annullata e il relè di uscita assume lo stato definito nel parametro Reazione al termine della sicurezza.

Il dispositivo attende quindi un telegramma da un trasmettitore esterno entro il tempo di ciclo impostato a livello globale. Se questo telegramma non viene ricevuto entro il tempo di monitoraggio, si utilizza il parametro Reazione al superamento del tempo di ciclo per stabilire cosa deve accadere.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?