Funzione di durata della temporizzazione (timer scale)
Questa funzione consente di accendere un’utenza, ad es. le luci di una scala, tramite un telegramma bus e di spegnerla automaticamente dopo una durata impostata. Per lo spegnimento non è quindi necessario alcun telegramma bus generato manualmente o automaticamente. L’attuatore esegue l’operazione di spegnimento in modo indipendente e in base al controllo a tempo.
Sono disponibili due tipi di funzioni per la durata della temporizzazione:
|
Master/Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione |
Durata della temporizzazione |
||
| -Impostazioni di tempo |
Durata della temporizzazione |
Disattivato Fisso Variabile |
Dopo l’abilitazione della funzione di durata della temporizzazione corrispondente viene visualizzato il rispettivo oggetto di gruppo.