2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Ritardo di avvio

Alcuni motori non forniscono la piena potenza direttamente all’accensione, ma solo dopo pochi millisecondi. Per compensare questo ritardo è possibile utilizzare l’impostazione di tempo per il ritardo di avviamento.

Un valore = 10 fornisce un ritardo di avviamento di 2 x 10 ms = 20 ms

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Impostazioni estese del tempo di corsa

-Impostazioni estese del tempo di corsa

Ritardo di avviamento (0...255, unità = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?