2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Impostazioni rapide per commutazione

Nella scheda Impostazioni rapide per commutazione, definire le impostazioni di base e attivare o disattivare altre funzioni.

Per commutare i carichi elettrici è possibile impostare la funzione canale del dispositivo sulla modalità Commutazione. La modalità operativa per ogni uscita viene selezionata nella scheda Definizione delle funzioni canale:

Impostazioni generali

Funzione canale Master / Estensione 1 / Estensione 2 Uscita 1-8

Commutazione

   

Master/Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Impostazioni rapide per commutazione

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?