2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Interruzione di una funzione di ritardo

Se una funzione di ritardo viene avviata con la ricezione di un nuovo valore dell’oggetto e il canale di uscita riceve un telegramma con il valore dell’oggetto opposto durante il tempo di ritardo corrente, la funzione di ritardo viene annullata. Il relè non è commutato:

  • La ricezione del valore oggetto “0” interrompe un ritardo di attivazione attivo.

  • La ricezione del valore oggetto “1” interrompe un ritardo di disattivazione attivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?