Protezione del dispositivo e sicurezza informatica
Il master commutazione/oscuranti SpaceLogic KNX dispone di un’interfaccia micro USB B. Questa serve per la diagnosi e l’aggiornamento del firmware del dispositivo. Nell’applicazione ETS si deve impostare un codice PIN a 4 cifre per impedire che persone non autorizzate possano manipolare il firmware (sicurezza informatica).
Questa operazione è necessaria prima di un aggiornamento del firmware con il “Tool di aggiornamento del firmware” di Schneider Electric. Senza questo PIN non è possibile eseguire l’aggiornamento. Sono disponibili 3 tentativi per l’immissione di un codice di accesso valido. Se il codice non viene immesso correttamente, la porta di manutenzione viene disabilitata per 1 ora oppure si deve riavviare il dispositivo (ripristino dell’alimentazione o reset del dispositivo).
Il codice PIN viene immesso nella scheda Impostazioni estese (Codice PIN per aggiornamento firmware). Non sono ammessi PIN non sicuri (ad es. 1234, 1111, 2222, ...)