2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Funzione centrale per commutazione

Qui è possibile abilitare o disabilitare la funzione centrale per ogni uscita di commutazione.

Master/Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Impostazioni rapide per commutazione

 
 

Funzione centrale

Attivata

Disattivata

Le impostazioni generali e le spiegazioni della funzione centrale sono riportate nel capitolo Attivazione delle funzioni centrali.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?