2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Impostazioni estese del tempo di corsa

Per azionamenti e oscuranti speciali è possibile regolare i tempi di azionamento tramite parametri aggiuntivi.

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Impostazioni estese del tempo di corsa

-Impostazioni estese del tempo di corsa

Tempo di inattività fino a movimento in salita (0...255, unità = 10 ms)

0

   

Ritardo di avviamento (0...255, unità = 10 ms)

0

   

Ritardo di decelerazione (0...255, unità = 10 ms)

0

   

Tempo di avviamento aggiuntivo quando si apre la lamella in discesa (0...255, unità = 10 ms)

0

   

Tempo di avviamento aggiuntivo quando si apre la lamella in salita (0...255, unità = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?