2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Valori degli oggetti per l’allarme

Selezionare innanzitutto il valore dell’oggetto con il quale attivare la funzione di allarme:

  • Con valore oggetto “1”: il valore dell’oggetto “1” attiva la funzione di allarme. Se viene ricevuto il valore “0”, la funzione di allarme viene nuovamente disattivata.

  • Con valore oggetto “0”: il valore dell’oggetto “0” attiva la funzione di allarme. Un telegramma con il valore dell’oggetto “1” disattiva di nuovo la funzione.


La funzione di allarme viene attivata se l’oggetto di allarme riceve un telegramma con il valore dell’oggetto definito tramite il parametro Allarme. La reazione è definita dal parametro Reazione all’avvio dell’allarme.

  • Nessuna reazione: Terminare il task effettivo.

  • Stop: l’azionamento rimane nella sua posizione attuale.

  • Salita: l’azionamento si sposta nella posizione finale superiore.

  • Discesa: l’azionamento si sposta nella posizione finale inferiore.

  • Vai in posizione: l’azionamento si sposta nella posizione definita per l’altezza e le lamelle (solo per oscuranti).


Una volta eseguita l’azione desiderata, l’azionamento rimane in questa posizione e non può essere azionato mentre la funzione di allarme è attiva. Solo quando diventa attiva una funzione con priorità più elevata verrà eseguita la reazione lì definita.

Se l’oggetto di allarme riceve un telegramma con il valore dell’oggetto opposto a quello per l’attivazione, la funzione di allarme viene annullata e il relè di uscita assume lo stato definito nel parametro Reazione al termine dell’allarme.

  • Nessuna reazione: l’azionamento rimane nella sua posizione attuale.

  • Salita: l’azionamento si sposta nella posizione finale superiore.

  • Discesa: l’azionamento si sposta nella posizione finale inferiore.

  • Vai a posizione pre allarme: l’azionamento ritorna nella posizione che aveva prima del telegramma di allarme.

  • Accetta posizione automatica corrente: questa impostazione è utile solo se è attiva la funzione automatica. L’azionamento si sposta sull’ultima posizione automatica richiesta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?