2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Nomi delle scene

Questo parametro consente di definire la schermata con la numerazione delle scene per l’utente in ETS. Può essere Indirizzo scena 1 - 64 o Indirizzo scena 0 - 63. I valori sul bus sono sempre 0-63.

Impostazioni aggiuntive

Impostazioni generali per scena

 
 

Denominazione della scene (I valori sul bus sono sempre 0-63)

Indirizzo scena 0 - 63

     

Indirizzo scena 1 - 63

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?