2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Attivazione impostazioni estese per tapparella

Qui è possibile attivare le impostazioni estese per tapparella.

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Tapparella

Impostazioni rapide per tapparella

 

Impostazioni estese per tapparella

No

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?