2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Ritardo di attivazione e di disattivazione

A causa delle funzioni di ritardo, il cambio di stato del relè non viene eseguito immediatamente dopo la ricezione di un telegramma, ma solo una volta trascorso il tempo di ritardo impostato:

Alla ricezione del valore oggetto “1”, il ritardo di attivazione ritarda la commutazione del contatto relè dallo stato rilasciato allo stato premuto.

Alla ricezione del valore oggetto “0”, il ritardo di disattivazione ritarda la commutazione del contatto relè dallo stato premuto allo stato rilasciato.

È anche possibile utilizzare entrambe le funzioni insieme con un singolo canale.


Oggetti

Per ogni canale è possibile stabilire se il ritardo influisce sull’oggetto Commutazione, sull’oggetto Durata della temporizzazione o sull’oggetto Scena, oppure su una combinazione di più oggetti.


Ritardo di attivazione e disattivazione (normalmente aperto/normalmente chiuso)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?