2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorità delle funzioni per la commutazione

Qui vengono definite le priorità generali per la commutazione.

La funzione di sicurezza ha la massima priorità.

Le altre priorità possono essere selezionate qui.

Impostazioni estese

Impostazioni generali per commutazione

 

Priorità delle funzioni

Sicurezza->Allarme->Blocco/Prio->tutti gli altri

   

Sicurezza->Blocco/Prio->Allarme->tutti gli altri

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?