2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Reazione dopo ripristino della tensione bus

Con il parametro Reazione dopo ripristino della tensione bus del bus è possibile definire la reazione del canale al ripristino della tensione del bus e lo stato di commutazione:


Disabilitato
La priorità rimane disattivata. Lo stato di commutazione del canale risulta dalle altre funzioni di livello superiore o dalla reazione dopo il ripristino della tensione bus impostata.


Abilitato,rilasciato
La priorità viene attivata automaticamente al ripristino della tensione del bus e lo stato di commutazione viene impostato su Rilasciato.


Abilitato, premuto
La priorità viene attivata automaticamente al ripristino della tensione del bus e lo stato di commutazione viene impostato su Premuto.


Come prima della caduta di tensione del bus
La priorità viene riportata nello stato precedente alla caduta di tensione del bus. Se prima la priorità era attiva, il relè di uscita viene commutato nello stato che aveva in precedenza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?