2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Definizione della dipendenza tra funzione automatica e controllo manuale

È possibile utilizzare il parametro seguente per definire la reazione della funzione automatica alla ricezione di un telegramma di controllo dalle opzioni di funzionamento manuale (Movimento in modo manuale, Stop/step in modo manuale,, Posizione altezza in modo manuale, Posizione lamelle in modo manuale e richiamo delle scene):

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Modalità automatica

   

Reazione in modo automatico alla ricezione di un valore da oggetto manuale

La modalità automatica rimane abilitata

   

Modalità automatica temporaneamente disabilitata

   

Tempo di disattivazione della modalità automatica

1 min (1 min - 24 h)

La disattivazione permanente della funzione automatica può essere annullata solo con un telegramma che termina il blocco automatico tramite l’oggetto di blocco automatico. Viene quindi eseguita l’azione impostata nel parametro “Reazione alla disattivazione del blocco automatico tramite oggetto”.

Una volta terminata la disattivazione temporanea, l’azionamento rimane nella sua posizione attuale fino al telegramma di controllo successivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?