2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Proporzione aperto/chiuso

È possibile parametrizzare il rapporto tra relè chiuso e relè aperto durante un tempo di lampeggio.

È possibile selezionare se il relè deve essere aperto/chiuso per lo stesso tempo (Uguale) durante un intervallo di lampeggio (50%/50%) oppure con apertura breve/chiusura lunga (20%/ 80%) o apertura lunga/chiusura breve (80%/20%).


Proporzione aperto/chiuso

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?