2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Oggetti di gruppo per contatore commutazione

Se si attiva Contatore commutazione, gli oggetti di gruppo per ogni relè vengono visualizzati nella cartella degli oggetti speciali Contatore cicli di commutazione.

N.

Nome

Funzione oggetto

Lunghezza

Comportamento

Tipo dati

31 – 38

Master Output n.

Contatore cicli di commutazione

2 byte

Invio/Lettura

2-byte valore senza segno

39 – 46

Estensione 1 Uscita n.

Contatore cicli di commutazione

2 byte

Invio/Lettura

2-byte valore senza segno

47 – 54

Estensione 2 Uscita n.

Contatore cicli di commutazione

2 byte

Invio/Lettura

2-byte valore senza segno

Per impostazione predefinita, sono impostati solo il flag C e il flag R per evitare traffico bus elevato.

Il firmware controlla ciclicamente i contatori interni ogni 10 secondi. Se il valore cambia, viene inviato tramite l’oggetto di gruppo.

È possibile leggere i valori effettivi tramite oggetti di gruppo. Se si desidera conoscere i valori senza leggere, è necessario impostare il flag T per l’oggetto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?