2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Sovrascrivi valori di scena durante il download

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscuranti/tapparella

Impostazioni scena

 
Impostazioni scene

Sovrascrivi valori di scena nell’attuatore durante il download

Attivata

Disattivato

Se è stato abilitato il parametro “Sovrascrivi valori di scena nell’attuatore durante il download”, i valori di scena salvati nel dispositivo vengono sovrascritti con i valori predefiniti durante il download. Se non si desidera sovrascrivere i valori nel dispositivo durante il download, è necessario disabilitare il parametro. In questo caso i valori di scena parametrizzati vengono scritti nella memoria del dispositivo solo durante il primo download. Se si esegue il download di un’applicazione, i valori di scena nella memoria del dispositivo vengono mantenuti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?