2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Oggetti di gruppo della modalità automatica per oscurante/tapparella

N.

Nome

Funzione oggetto

Lunghezza

Comportamento

Tipo dati

60

Uscita master 1+2 nome del canale

Movimento in modo automatico

1 bit

Ricevuto

1.008 Su/Giù

61

Uscita master 1+2 nome del canale

Stop/step in modo automatico (oscuranti)

1 bit

Ricevuto

1.007 Step

61

Uscita master 1+2 nome del canale

Stop in modo automatico (tapparella)

1 bit

Ricevuto

1.007 Step

62

Uscita master 1+2 nome del canale

Posizione altezza in modo automatico

1 byte

Ricevuto

5.001 Percentuale (0...100%)

63

Uscita master 1+2 nome del canale

Posizione lamelle in modo automatico (oscuranti)

1 byte

Ricevuto

5.001 Percentuale (0...100%)

Gli oggetti di gruppo per il funzionamento manuale e la modalità automatica hanno la stessa priorità. L’azionamento esegue sempre il comando ricevuto per ultimo su uno degli oggetti.

Tramite l’impostazione dei parametri e gli oggetti è possibile modificare il funzionamento delle due opzioni di controllo. Inoltre è possibile definire l’influenza reciproca del controllo manuale e del controllo automatico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?