2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Contatore cicli di commutazione

Se si attiva Contatore cicli di commutazione, tutte le azioni di commutazione di un relè vengono contate e memorizzate in modo persistente. Il valore effettivo può essere letto per ogni relè tramite un oggetto di gruppo contatore cicli di commutazione a 2 byte.

Per impostazione predefinita, sono impostati solo il flag C e il flag R per evitare traffico bus elevato. Il firmware controlla ciclicamente i contatori interni ogni 10 secondi. Se il valore cambia, viene inviato tramite l’oggetto di gruppo.

È possibile leggere i valori effettivi tramite oggetti di gruppo. Se si desidera conoscere i valori senza leggere, è necessario impostare il flag T per l’oggetto.

È necessario abilitare la visibilità degli oggetti di gruppo in “Impostazioni estese” per il dispositivo. È possibile abilitare la visibilità separatamente per ogni dispositivo (master ed estensioni).

Impostazioni aggiuntive

Contatore cicli di commutazione

 

Contatore cicli di commutazione master

Disattivato/Attivato

 

Estensione 1 Contatore cicli di commutazione

Disattivato/Attivato

 

Estensione 2 Contatore cicli di commutazione

Disattivato/Attivato

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?