Oggetti di gruppo della funzione di blocco
|
N. |
Nome |
Funzione oggetto |
Lunghezza |
Comportamento |
Tipo dati |
|---|---|---|---|---|---|
|
65 |
Uscita master 1+2 nome del canale |
Blocco |
1 bit |
Ricevuto |
1.003 Abilita |
|
73 |
Uscita master 1+2 nome del canale |
Feedback per blocco unità |
1 bit |
Invio |
1.003 Abilita |
Se l’oggetto di blocco riceve un telegramma con il valore dell’oggetto impostato per il parametro Blocco, tutte le altre funzioni per il canale vengono disabilitate. È possibile definire la reazione tramite il parametro Reazione a inizio del blocco.
Se l’oggetto di blocco riceve un telegramma con il valore dell’oggetto opposto a quello per l’attivazione, il blocco viene annullato e l’azionamento assume lo stato definito nel parametro Reazione al termine del blocco.
L’oggetto Feedback per blocco unità invia un “1” se il blocco è attivo.
L’oggetto Feedback per blocco unità invia uno “0” se il blocco è inattivo.