2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Reazione del blocco dopo ripristino della tensione bus

Disattivato:
La funzione di blocco non viene attivata dopo un ripristino della tensione del bus, a prescindere dallo stato precedente la caduta di tensione del bus.


Attivato:
Dopo un ripristino della tensione del bus, la funzione di blocco diventa attiva e l’uscita passa allo stato definito tramite il parametro Reazione a inizio del blocco. Se è stato impostato il valore Nessuna reazione, l’uscita viene bloccata nel suo stato attuale.


Come prima della caduta di tensione del bus:
La funzione di blocco viene riportata nello stato che era attivo prima della caduta di tensione del bus. Se la funzione di blocco era attiva, l’uscita verrà controllata dalle impostazioni nel parametro Reazione a inizio del blocco.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?