2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Stato del movimento

L’oggetto di stato “Feedback per spostamento” invia lo stato di movimento dell’azionamento. Questa informazione viene inviata direttamente.

  • Invia un “1” all’avvio del movimento/azionamento

  • Invia uno “0” all’arresto del movimento/azionamento

L’oggetto di stato “Feedback per ultima direzione” invia il valore per l’ultima direzione di movimento dell’azionamento.

  • Invia un “1” se l’azionamento è stato spostato verso il basso o la lamella è stata chiusa di un passo

  • Invia uno “0” se l’azionamento è stato spostato verso l’alto o la lamella è stata aperta di un passo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?