2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Reazione al termine del blocco

Se la funzione di blocco viene nuovamente disattivata da un nuovo valore oggetto, l’azionamento può essere di nuovo azionato normalmente. Se l’azionamento deve eseguire un’azione automatica al termine della funzione di blocco, è possibile definire l’azione con questo parametro:

  • Nessuna reazione: l’azionamento rimane nella sua posizione attuale.

  • Salita: l’azionamento si sposta nella posizione finale superiore.

  • Discesa: l’azionamento si sposta nella posizione finale inferiore.

  • Vai a posizione pre allarme: l’azionamento ritorna nella posizione che aveva prima del blocco.

  • Accetta posizione automatica corrente: questa impostazione è utile solo se è attiva la funzione automatica. L’azionamento si sposta sull’ultima posizione automatica richiesta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?