MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Oggetti di gruppo della funzione di blocco

N.

Nome

Funzione oggetto

Lunghezza

Comportamento

Tipo dati

65

Uscita master 1+2 nome del canale

Blocco

1 bit

Ricevuto

1.003 Abilita

73

Uscita master 1+2 nome del canale

Feedback per blocco unità

1 bit

Invio

1.003 Abilita

Se l’oggetto di blocco riceve un telegramma con il valore dell’oggetto impostato per il parametro Blocco, tutte le altre funzioni per il canale vengono disabilitate. È possibile definire la reazione tramite il parametro Reazione a inizio del blocco.

Se l’oggetto di blocco riceve un telegramma con il valore dell’oggetto opposto a quello per l’attivazione, il blocco viene annullato e l’azionamento assume lo stato definito nel parametro Reazione al termine del blocco.

L’oggetto Feedback per blocco unità invia un “1” se il blocco è attivo.

L’oggetto Feedback per blocco unità invia uno “0” se il blocco è inattivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?