2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Reazione dell’azionamento al termine di un allarme meteo

Gli allarmi meteo vengono nuovamente disattivati quando i valori dei sensori meteo rientrano nel normale campo di misura. È possibile definire il modo in cui deve reagire l’azionamento appena non vi sono più allarmi meteo attivi:

Master / Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscuranti/tapparella

-Impostazioni di sicurezza e allarme

Funzione allarme meteo

Reazione al termine di tutti gli allarmi meteo

Nessuna reazione

Su

Giù

Vai a posizione pre allarme meteo

Accetta posizione automatica corrente

L’azionamento eseguirà le funzioni seguenti:

  • Nessuna reazione: l’azionamento rimane nella sua posizione attuale. La funzione di allarme è terminata.

  • Salita: l’azionamento si sposta nella posizione finale superiore. La funzione di allarme è terminata.

  • Discesa: l’azionamento si sposta nella posizione finale inferiore. La funzione di allarme è terminata.

  • Vai a posizione pre allarme meteo: l’azionamento ritorna nella posizione precedente all’allarme meteo. La funzione di allarme è terminata.

  • Accetta posizione automatica corrente: questa impostazione è utile solo se è attiva la funzione automatica. L’azionamento si sposta sull’ultima posizione automatica richiesta. La funzione di allarme è terminata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?