2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Nome del canale per la commutazione

È possibile assegnare un nome distinto per ciascun canale, ad esempio “Luce ingresso piano terra”. Questo nome viene aggiunto al nome fisso del canale, ad es. “Uscita master 1 - Commutazione”. Il nome completo del canale sarà quindi “Uscita master 1 - Commutazione Luce ingresso piano terra”.

Il nome del canale viene poi visualizzato nei parametri, nei canali e negli oggetti di gruppo associati.

Master/Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Impostazioni rapide per commutazione

 
 

Nome del canale

Luce ingresso piano terra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?