2508_Wiser_KNX

Touch 3 Visualisierung

Touch 3 ist ein Plugin, das eine Widget-basierte Visualisierung bereitstellt und Ihnen ermöglicht, Informationen von Geräten in Ihrer Installation (KNX, ZigBee, Modbus, BACnet) zu steuern oder auszulesen, sofern diese in den Controller integriert und ihre Gruppenobjekte entsprechend zugeordnet wurden. Sie liefert auch Input für die mobile Applikation. Mit dem Touch Config Plugin gestaltet der System Integrator die Visualisierung.

Touch 3-Visualisierung erstellen

  1. Melden Sie sich in Ihrem Webbrowser bei Ihrem Controller an.

  2. Auf der Startseite Ihres Controllers klicken Sie auf Touch Config , um den Hauptbildschirm des Visualisierungskonfigurators zu öffnen.

    HINWEIS: Wenn Sie Touch Config zum ersten Mal öffnen, ist standardmäßig mindestens eine Etage vorhanden.
  3. Um weitere Etagen hinzuzufügen (falls erforderlich), klicken Sie unten auf der Seite auf NEUE ETAGE HINZUFÜGEN, geben Sie Ihrer Etage einen Namen und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.

  4. Fahren Sie mit dem Hinzufügen von Räumen fort: Klicken Sie auf NEUEN RAUM HINZUFÜGEN, benennen Sie Ihren Raum und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur.

  5. Weisen Sie Ihren Räumen Symbole zu: Öffnen Sie den Raum und klicken Sie auf SYMBOL.

    Die Symbole sind in verschiedene Registerkarten unterteilt:

    • SVG

    • Titel

    • Linie extra

    • Benutzerdefiniert

    Jede Kategorie hat einen anderen Stil. Benutzerdefinierte Symbole können hochgeladen werden.

  6. Fügen Sie Ihrem Raum Widgets hinzu:
    • Klicken Sie auf das + Symbol in der oberen rechten Ecke des Raumbildschirms.

    • Wählen Sie das Widget aus, das Sie hinzufügen möchten.

  7. Im Dialogfeld Einstellungen des Widgets:

Sie können Räume mit allen Widgets kopieren und in jede Etage Ihres Gebäudes einfügen. Raum- und Widget-Stile bleiben erhalten.

Die KNX Objektzuordnung muss entsprechend Ihrer Installation geändert werden.

Erfahren Sie mehr über die Erstellung der Touch Visualisierung: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.

Überprüfung von Widgets

Stellen Sie beim Erstellen von Widgets sicher, dass alle erforderlichen Felder für jedes Widget wie auf den folgenden Seiten beschrieben eingegeben werden. Vor dem Speichern des Widgets können Sie die folgenden Überprüfungen durchführen:

  1. Für Lokal überprüfen

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Überprüfen für Lokal. Durch diese Überprüfung wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Felder für die Steuerung des Widgets über die Touch-Visualisierung ausgefüllt sind.

    • Wenn alles korrekt ist, sehen Sie die grüne Meldung Überprüft für Lokal unten links auf jeder Registerkarte des Dialogs Einstellungen.

    • Wenn Pflichtfelder fehlen, werden sie rot markiert, damit Sie sie ausfüllen können.

  2. Überprüfen für App

    • Klicken Sie auf Überprüfen für App. Durch diese Überprüfung wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Felder für die Steuerung des Widgets über die mobile Applikation ausgefüllt sind.

    • Wenn alles korrekt ist, sehen Sie die grüne Meldung Überprüft für App unten links auf jeder Registerkarte des Dialogs Einstellungen.

    • Wenn Pflichtfelder fehlen, werden sie rot markiert, damit Sie sie ausfüllen können.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.