2508_Wiser_KNX

Visualisation Touch 3

Touch 3 est un plug-in qui fournit une visualisation basée sur des widgets et vous permet de contrôler ou de lire les informations provenant des appareils de votre installation (KNX, ZigBee, Modbus, BACnet), à condition qu'ils aient été intégrés dans le contrôleur et que leurs objets de groupe aient été associés en conséquence. Il fournit également une entrée pour l’application mobile. Le plug-in Touch Config permet à l’intégrateur système de concevoir une visualisation.

Création de la visualisation Touch 3

  1. Dans votre navigateur web, connectez-vous à votre contrôleur.

  2. Sur la page de démarrage de votre contrôleur, cliquez sur Touch Config pour ouvrir le configurateur de visualisation Écran principal.

    NOTE: Quand vous ouvrez le plug-in Touch Config pour la première fois, au moins un étage est déjà présent par défaut.
  3. Pour ajouter plus d’étages (si nécessaire), cliquez sur AJOUTER UN NOUVEL ÉTAGE au bas de la page, donnez un nom à votre étage et appuyez sur Entrée sur votre clavier.

  4. Continuez en ajoutant des pièces : cliquez sur AJOUTER UNE NOUVELLE PIÈCE, donnez un nom à votre pièce et appuyez sur Entrée sur votre clavier.

  5. Attribuez des icônes à vos pièces : ouvrez la pièce et cliquez sur ICÔNE.

    Les icônes sont classées dans plusieurs onglets :

    • SVG

    • Titre

    • La ligne est géniale

    • Personnalisées

    Chaque catégorie a un style différent. Des icônes personnalisées peuvent être chargées.

  6. Ajoutez des widgets à votre pièce :
    • Cliquez sur l’icône + dans le coin supérieur droit de l’écran Pièce.

    • Sélectionnez le widget que vous souhaitez ajouter.

  7. Dans la boîte de dialogue Réglages du widget :

Vous pouvez copier les pièces avec tous les widgets et les coller dans n’importe quel étage de votre bâtiment. Les styles des pièces et des widgets sont conservés.

La cartographie des objets KNX doit être modifiée en fonction de votre installation.

Pour en savoir plus sur la création de la visualisation Touch, consultez : https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.

Vérification du widget

Lors de la création de widgets, assurez-vous que tous les champs requis pour chaque widget sont complétés comme décrit dans les pages suivantes. Avant de sauvegarder le widget, vous pouvez effectuer les vérifications suivantes :

  1. Vérifier pour local

    • Cliquez sur le bouton Vérifier pour local. Cette vérification confirme que tous les champs requis pour commander le widget à partir de la visualisation Touch sont remplis.

    • Si tout est correct, le message vert Vérifié pour local s’affichera en bas à gauche de chaque onglet de dialogue Réglages.

    • Si des champs obligatoires sont manquants, ils seront surlignés en rouge pour que vous puissiez les compléter.

  2. Vérifier pour l’application

    • Cliquez sur Vérifier pour l’application. Cette vérification confirme que tous les champs requis pour commander le widget à partir de l’application mobile sont remplis.

    • Si tout est correct, le message vert Vérifié pour l’application s’affichera en bas à gauche de chaque onglet de dialogue Réglages.

    • Si des champs obligatoires sont manquants, ils seront surlignés en rouge pour que vous puissiez les compléter.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.