2508_Wiser_KNX

Touch 3 Visualisering

Touch 3 er en plugin som gir en widget-basert visualisering og lar deg kontrollere eller lese informasjon fra enheter i installasjonen din (KNX, ZigBee, Modbus, BACnet), så lenge de er integrert i kontrolleren og gruppeobjektene deres er tilordnet tilsvarende. Den gir også inndata for appen. Med Touch Config-plugin utformer systemintegratoren visualiseringen.

Oppretting av Touch 3-visualisering

  1. Logg på kontrolleren i nettleseren.

  2. startsiden til kontrolleren klikker du på Touch Config for å åpne visualiseringskonfiguratoren Hovedskjerm.

    MERK: Når du åpner Touch Config for første gang, er minst én etasje allerede til stede som standard.
  3. For å legge til flere etasjer (ved behov), klikk på LEGG TIL NY ETASJEnederst på siden, gi etasjen et navn og trykk på Enter på tastaturet.

  4. Fortsett ved å legge til rom: Klikk på LEGG TIL NYTT ROM, gi rommet et navn og trykk på Enter på tastaturet.

  5. Tilordne symboler til rommene: Åpne rommet og klikk på SYMBOL.

    Symboler kategoriseres på flere faner:

    • SVG

    • Tittel

    • Kjempebra linje

    • Tilpasset

    Hver kategori har forskjellig stil. Egendefinerte symboler kan lastes opp.

  6. Legg til widgeter til rommet:
    • Klikk på +-symbolet i øvre høyre hjørne av romskjermen.

    • Velg widgeten du vil legge til.

  7. I dialogboksen for widget-Innstillinger:

Du kan kopiere rom sammen med alle widgeter og lime dem inn i hvilken som helst etasje i bygningen. Rom- og widget-stilene beholdes.

Kartlegging av KNX-objekter må endres i henhold til installasjonen din.

Lær mer om oppretting av Touchvisualisering: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.

Verifisering av widget

Når du oppretter widgeter, må du sørge for at alle nødvendige felter for hver widget oppgis som beskrevet på de neste sidene. Før du lagrer widgeter, kan du utføre følgende verifiseringer:

  1. Verifiser for lokal

    • Klikk på knappen Verifiser for lokal. Denne verifiseringen sikrer at alle nødvendige felter for kontroll av widgeten fra Touch-visualisering, er fylt ut.

    • Hvis alt er korrekt, vil du se den grønne meldingen Verifisert for lokal nederst til venstre på hver fane for Innstillinger-dialogfane.

    • Hvis obligatoriske felter mangler, vil de bli uthevet i rødt slik at du kan fylle dem ut.

  2. Verifiser for app

    • Klikk på Verifiser for app. Denne verifiseringen sikrer at alle nødvendige felter for kontroll av widgets fra mobilappen er fylt ut.

    • Hvis alt er korrekt, vil du se den grønne meldingen Verifisert for app nederst til venstre på hver fane for Innstillinger-dialogfane.

    • Hvis obligatoriske felter mangler, vil de bli uthevet i rødt slik at du kan fylle dem ut.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.