2508_Wiser_KNX

Visualizzazione Touch 3

Touch 3 è un plugin che fornisce una visualizzazione basata su widget e consente di controllare o leggere le informazioni dai dispositivi presenti nell'installazione (KNX, ZigBee, Modbus, BACnet), purché siano stati integrati nel controller e i relativi oggetti di gruppo siano stati mappati correttamente. Fornisce inoltre gli input per l’applicazione per dispositivi mobili. Con il plugin Touch Config, il System integrator progetta la visualizzazione.

Creazione della visualizzazione Touch 3

  1. Nel browser web, accedere al controller.

  2. Nella Pagina iniziale del controller, fare clic su Touch Config per aprire la Schermata principale del configuratore di visualizzazione.

    NOTA: Quando si apre per la prima volta Touch Config, per impostazione predefinita è già presente almeno un piano.
  3. Se necessario, fare clic su AGGIUNGI NUOVO PIANO in fondo alla pagina, assegnare un nome al piano e premere Enter sulla tastiera.

  4. Continuare aggiungendo le stanze: Fare clic su AGGIUNGI NUOVA STANZA, assegnare un nome alla stanza e premere Enter sulla tastiera.

  5. Assegnare icone alle stanze: Aprire la stanza e fare clic su ICONA.

    Le icone sono suddivise in varie schede:

    • SVG

    • Titolo

    • Line Awesome

    • Personalizzato

    Ogni categoria ha uno stile diverso. È possibile caricare icone personalizzate.

  6. Aggiungi widget alla stanza:
    • Fare clic sull’icona + nell’angolo superiore destro della schermata della stanza.

    • Selezionare il widget che si desidera aggiungere.

  7. Nella finestra di dialogo del widget Impostazioni:

È possibile copiare le Stanze insieme a tutti i widget e incollarle in qualunque piano dell’edificio. Gli stili di stanze e widget sono mantenuti.

La mappatura degli oggetti KNX deve essere modificata in base all’impianto.

Ulteriori informazioni sulla creazione della visualizzazione Touch: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.

Verifica del widget

Quando si creano widget, assicurarsi che tutti i campi richiesti per ogni widget siano immessi come descritto nelle pagine seguenti. Prima di salvare il widget, è possibile eseguire le seguenti verifiche:

  1. Verifica per locale

    • Fare clic sul pulsante Verifica per locale. Tale verifica assicura che tutti i campi richiesti per il controllo del widget dalla visualizzazione Touch siano compilati.

    • Se è tutto corretto, in basso a sinistra di ogni scheda di dialogo Impostazioni comparirà il messaggio verde Verificato per locale.

    • Se mancano campi obbligatori, questi verranno evidenziati in rosso per favorirne la compilazione.

  2. Verifica per app

    • Fare clic su Verifica per app. Tale verifica assicura che tutti i campi richiesti per il controllo del widget dall’applicazione per dispositivi mobili siano compilati.

    • Se è tutto corretto, in basso a sinistra di ogni scheda di dialogo Impostazioni comparirà il messaggio verde Verificato per app.

    • Se mancano campi obbligatori, questi verranno evidenziati in rosso per favorirne la compilazione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.