2508_Wiser_KNX

Visualización Touch 3

Touch 3 es un complemento que ofrece una visualización basada en widgets y le permite controlar o leer información de los dispositivos de su instalación (KNX, ZigBee, Modbus, BACnet), siempre que se hayan integrado en el controlador y se hayan asignado los objetos de grupo correspondientes. También proporciona información para la aplicación móvil. Con el complemento Touch Config, el integrador del sistema diseña la visualización.

Crear una visualización Touch 3

  1. En el navegador web, inicie sesión en su controlador.

  2. En Página de inicio de su controlador, haga clic en Touch Config para abrir el configurador de visualización Pantalla principal.

    NOTA: Cuando abra Touch Config por primera vez, ya habrá al menos una planta por defecto.
  3. Para añadir más plantas (si es necesario), haga clic en AÑADIR PLANTA NUEVA en la parte inferior de la página, asigne un nombre a la planta y pulse Intro en el teclado.

  4. Siga añadiendo habitaciones: haga clic en AÑADIR NUEVA HABITACIÓN, asigne un nombre su habitación y pulse Intro en el teclado.

  5. Asigne iconos a sus habitaciones: abra la habitación y haga clic en ICONO.

    Los iconos se dividen en varias pestañas:

    • SVG

    • Título

    • Line Awesome

    • Personalizado

    Cada categoría tiene un estilo diferente. Se pueden cargar iconos personalizados.

  6. Añada widgets a su habitación:
    • Haga clic en + en la esquina superior derecha de la pantalla de la habitación.

    • Seleccione el widget que desea añadir.

  7. En el cuadro de diálogo del widget Ajustes:

Puede copiar las habitaciones con todos los widgets y pegarlas en cualquier planta del edificio. Se mantienen los estilos de habitación y widgets.

A continuación, debe cambiarse la asignación de objetos KNX en función su instalación.

Obtenga más información sobre cómo crear una visualización Touch en: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.

Verificar el widget

Al crear widgets, asegúrese de que todos los campos obligatorios de cada widget se escriben tal y como se indica en las páginas siguientes. Antes de guardar el widget, puede realizar las siguientes verificaciones:

  1. Verificar para local

    • Haga clic en el botón Verificar para local. Esta verificación garantiza que se han rellenado todos los campos requeridos para controlar el widget desde la visualización Touch.

    • Si todo es correcto, verá el mensaje verde Verificado para local en la parte inferior izquierda de cada cuadro de diálogo Ajustes.

    • Si falta algún campo obligatorio, aparecerá resaltado en rojo para que se cumplimente.

  2. Verificar para aplicación

    • Haga clic en Verificar para aplicación. Esta verificación garantiza que se han rellenado todos los campos requeridos para controlar el widget desde la aplicación móvil.

    • Si todo es correcto, verá el mensaje verde Verificado para aplicación en la parte inferior izquierda de cada cuadro de diálogo Ajustes.

    • Si falta algún campo obligatorio, aparecerá resaltado en rojo para que se cumplimente.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.