2508_Wiser_KNX

KOSTAL Plenticore

En Modbus-profil er tilgjengelig for denne invertermodellen: KOSTAL-Plenticore.json.

Følgende registre skal tilordnes til KNX-objekter fra profilen (batteriregistre skal bare tilordnes dersom et batteri er tilgjengelig):

Modbus-register

Modbus-adresse

Betegnelse

Total aktiv strøm (strømmåler)

252

Strømnett: Aktiv strøm

Strømnett for totalt hjemmeforbruk

112

Strømnett: Aktiv energi produsert av strømnettet (energi hentet av huset)

Total energi vekselstrømsside til nett

1064

Strømnett: Aktiv energi tatt av strømnettet (energi produsert av huset)

Total likestrømseffekt (summen av alle PV-innganger)

1066

Solcellepaneler: Aktiv strøm (alle strenger)

Samlet DC PV-energi (summen av alle PV-inntastinger)

1056

Solcellepaneler: Aktiv energi (alle strenger)

Faktisk strøm for batterilading/-utladning

582

Batteri: Aktiv strøm

Total DC-ladeenergi (DC-side til batteri)

1046

Batteri: Aktiv energi ladet til batteriet

Total DC-utladingsenergi (DC-side fra batteri)

1048

Batteri: Aktiv energi utladet fra batteriet

MERK: Denne profilen har blitt testet med vekselretteren KOSTAL Pluncore. For kompatibilitet med andre modeller, kontakt teknisk kundestøtte hos KOSTAL.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.