2508_Wiser_KNX

Solax X3 G4

Für dieses Wechselrichtermodell ist ein Modbus-Profil verfügbar: Solax_X3_G4.json.

Die folgenden Register sollen KNX-Objekten vom Profil aus zugeordnet werden (Batterieregister dürfen nur zugeordnet werden, wenn eine Batterie verfügbar ist):

Modbus-Register

Modbus-Adresse

Bezeichnung

Einspeiseleistung (Zähler)

70

Netz: Wirkleistung

Gesamter Energieverbrauch

74

Netz: Vom Netz erzeugte Wirkenergie (vom Haus bezogene Energie)

Gesamtenergie zum Netz

72

Netz: Vom Netz aufgenommene Wirkenergie (vom Haus erzeugte Energie)

Leistung PV 1

10

Solarmodule: Wirkleistung (String 1)

Leistung PV 2

11

Solarmodule: Wirkleistung (String 2)

Gesamte Solarenergie

148

Solarmodule: Wirkenergie (alle Strings)

Batterieleistung

22

Batterie: Wirkleistung

Eingangsenergie-Ladung

33

Batterie: In die Batterie geladene Wirkenergie

Ausgangsenergie-Ladung

29

Batterie: Wirkenergie aus Batterie entladen

HINWEIS: Das Profil wurde nur mit der Solax X3 G4 Wechselrichterbaureihe getestet. Es kann auch mit älteren Geräten funktionieren. Bei weiteren Fragen zur Gerätekompatibilität wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Solax.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.