2508_Wiser_KNX

KOSTAL Plenticore

Un profilo Modbus è disponibile per questo modello di inverter: KOSTAL-Plenticore.json.

I seguenti registri devono essere mappati sugli oggetti KNX dal profilo (i registri delle batterie devono essere mappati solo se è disponibile una batteria):

Registro Modbus

Indirizzo Modbus

Denominazione

Potenza attiva totale (misuratore di potenza)

252

Rete elettrica: Potenza attiva

Consumo domestico totale rete

112

Rete elettrica: Energia attiva prodotta dalla rete (energia prelevata dalla casa)

Energia totale lato CA per la rete

1064

Rete elettrica: Energia attiva prelevata dalla rete (energia prodotta dalla casa)

Potenza CC totale (somma di tutti gli ingressi FV)

1066

Pannelli solari: Potenza attiva (tutte le stringhe)

Energia CC totale FV (somma di tutti gli ingressi FV)

1056

Pannelli solari: Energia attiva (tutte le stringhe)

Potenza effettiva di carica/scarica della batteria

582

Batteria: Potenza attiva

Energia di carica CC totale (da lato CC a batteria)

1046

Batteria: Energia attiva caricata sulla batteria

Energia di scarica CC totale (da lato CC a batteria

1048

Batteria: Energia attiva scaricata dalla batteria

NOTA: Questo profilo è stato testato con l’inverter KOSTAL Plenticore. Per la compatibilità con altri modelli, contattare l’assistenza tecnica di KOSTAL.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.