2508_Wiser_KNX

Solax X3 G4

En Modbus-profil är tillgänglig för den här modellen av en växelriktare: Solax_X3_G4.json.

Följande register ska mappas till KNX-objekt från profilen (batteriregister ska endast mappas om ett batteri finns tillgängligt):

Modbus-register

Modbus-adress

Beteckning

Inmatningseffekt (mätare)

70

Elnät: Aktiv effekt

Total energiförbrukning

74

Elnät: Aktiv energi som produceras av elnätet (energi som tas av huset)

Energi totalt till elnät

72

Elnät: Aktiv energi som tas av elnätet (energi som produceras av huset)

PV 1-effekt

10

Solpaneler: Aktiv effekt (slinga 1)

PV 2-effekt

11

Solpaneler: Aktiv effekt (slinga 2)

Solenergi totalt

148

Solpaneler: Aktiv energi (alla slingor)

Batterieffekt

22

Batteri: Aktiv effekt

Ingångsenergiladdning

33

Batteri: Aktiv energi som laddas till batteri

Utgångsenergiladdning

29

Batteri: Aktiv energi som urladdas från batteri

OBS: Profilen har endast testats med växelriktare i serien Solax X3 G4. Det kan även fungera med äldre enheter. Om du har ytterligare frågor om enhetskompatibilitet kontaktar du tekniska supporten på Solax.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.