2508_Wiser_KNX

Solax X3 G4

Un profil Modbus est disponible pour ce modèle d’inverseur : Solax_X3_G4.json.

Les registres suivants doivent être associés aux objets KNX à partir du profil (les registres de batterie doivent être associés uniquement si une batterie est disponible) :

Registre Modbus

Adresse Modbus

Désignation

Puissance d’alimentation (mètres)

70

Réseau : Puissance active

Énergie consommée totale

74

Réseau : Énergie active produite par le réseau (énergie consommée par la maison)

Énergie totale vers le réseau

72

Réseau : Énergie active prélevée par le réseau (énergie consommée par la maison)

Puissance PV 1

10

Panneaux solaires : Puissance active (brin 1)

Puissance PV 2

11

Panneaux solaires : Puissance active (brin 2)

Énergie solaire totale

148

Panneaux solaires : Énergie active (tous les brins)

Alimentation par la batterie

22

Batterie : Puissance active

Charge d’énergie entrante

33

Batterie : Énergie active chargée vers la batterie

Charge d’énergie sortante

29

Batterie : Énergie active déchargée de la batterie

NOTE: Le profil a été testé uniquement avec la gamme d’inverseurs Solax X3 G4. Il peut également fonctionner avec des appareils plus anciens. Pour obtenir plus d’informations sur la compatibilité des appareils, prenez contact avec l’assistance technique de Solax.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.