2508_Wiser_KNX

KOSTAL Plenticore

Está disponible un perfil Modbus para este modelo de inversor: KOSTAL-Plenticore.json.

Los siguientes registros deben asignarse a objetos KNX desde el perfil (los registros de batería solo se asignarán si hay una batería disponible):

Registro Modbus

Dirección Modbus

Denominación

Potencia activa total (medidor de potencia)

252

Red: potencia activa

Consumo de la red total del hogar

112

Red: energía activa producida por la red (energía extraída por el hogar)

Energía total de CA a la red

1064

Red: energía activa extraída por la red (energía producida por el hogar)

Potencia CC total (suma de todas las entradas PV)

1066

Paneles solares: potencia activa (todas las cadenas)

Energía CC PV total (suma de todas las entradas PV)

1056

Paneles solares: energía activa (todas las cadenas)

Potencia real de carga/descarga de la batería

582

Batería: potencia activa

Energía de carga de CC total (lado de CC a la batería)

1046

Batería: energía activa cargada a batería

Energía de descarga de CC total (lado de CC desde la batería)

1048

Batería: energía activa descargada de la batería

NOTA: Este perfil se ha probado con el inversor KOSTAL Plenticore. Para la compatibilidad con otros modelos, póngase en contacto con el soporte técnico de KOSTAL.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.