2508_Wiser_KNX

Étages et pièces

Dans la section Étages et pièces, vous pouvez afficher toutes les pièces de votre domicile sous la forme d’une simple liste ou en activant la fonction Afficher le niveau des étages. Les pièces regroupées en fonction des étages auxquels vous les avez affectées s’afficheront alors dans la visualisation Touch. Vous pouvez renommer les pièces et les étages comme vous le souhaitez et modifier leur ordre d’affichage.

  1. Accès aux étages et aux pièces :

    • Appuyez sur en haut à droite de l’écran d’accueil > accédez à la section Étages et pièces de votre application.

  2. Affichage des pièces :

    • Par défaut, toutes les pièces sont affichées sous forme d’une simple liste.

    • Pour afficher les pièces regroupées par étage, activez la fonction Afficher le niveau des étages.

    • Quand l'option Afficher le niveau des étages est activée, les pièces sont regroupées par étages non seulement sur l'écran d'accueil, mais également sur l'écran Sélectionner les appareils lors de la création d'automatismes et de moments.

  3. Personnalisation des noms :

    • Vous pouvez renommer n’importe quelle pièce ou n’importe quel étage en fonction de vos préférences.

    • Cliquez sur le nom de la pièce ou de l’étage à modifier > appuyez sur .

    • Saisissez le nouveau nom > appuyez sur Valider.

  4. Réorganisation des pièces :

    • Vous pouvez modifier l’ordre d’affichage des pièces.

    • Assurez-vous que l’option Afficher le niveau des étages est désactivée.

    • Appuyez sur > faites glisser et déposez les pièces dans la position souhaitée.

    • Appuyez sur Valider.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.